Né en 1792, Gaspard-Gustave de Coriolis, mathématicien et physicien français, fut le premier à décrire le principe qui porte aujourd'hui son nom. L'effet ne se produit que dans les systèmes en rotation. Les expériences et simulations montrées dans ce film illustrent bien le principe.
La mesure de débit Coriolis est la mesure simultanée du débit massique, de la masse volumique, de la température et de la viscosité. Le principe de mesure Coriolis est utilisé dans un grand nombre d'industries, comme les sciences de la vie, la chimie, la pétrochimie, le pétrole et gaz, l'agroalimentaire et – non des moindres – les transactions commerciales.
Regardez cette vidéo pour découvrir comment fonctionne le principe Coriolis pour la mesure du débit et obtenez plus d'informations ici !
Avantages des débitmètres Coriolis en un coup d’œil
- Principe de mesure universel pour les liquides et les gaz
- Multivariable – mesure simultanée du débit massique, de la masse volumique, de la température et de la viscosité
- Précision de mesure élevée : typique : ±0,1 % de m., en option : ±0,05 % de m. (PremiumCal)
- Principe de mesure indépendant des propriétés physiques du fluide et du profil d'écoulement
- Pas de longueurs droites d'entrée et de sortie nécessaires
Transcription de la vidéo
Chaque jour, les conduites véhiculent et distribuent les substances les plus variées. Comme exemples, on peut citer l'eau, les jus de fruits, le pétrole et le gaz ainsi que les produits chimiques, les acides et bases.
Les fluides qui traversent les conduites ont souvent des propriétés très différentes. C'est pourquoi il existe divers principes pour leur mesure. L'un d'entre elles est la mesure de débit par le principe Coriolis.
Les bases physiques pour le principe de mesure ont été établies par le physicien français Gaspard Gustave de Coriolis il y a plus de 200 ans.
Ce qui est intéressant, c'est que le principe Coriolis permet de mesurer directement le débit massique.
Penchons-nous sur le fonctionnement de ce principe de mesure !
À l'intérieur de chaque débitmètre Coriolis se trouve un tube, qu'une bobine excitatrice maintient en permanente vibration – ici un exemple fortement agrandi.
En l'absence de débit, le tube de mesure oscille régulièrement. Les capteurs situés à l'entrée et à la sortie enregistrent cette oscillation avec précision.
Dès que le fluide commence à s'écouler dans le tube de mesure, et en raison de son inertie, un mouvement de balancier supplémentaire est appliqué à cette oscillation.
Les sections situées à l'entrée et à la sortie du tube oscillent maintenant en raison de l'effet Coriolis - au même moment dans des directions opposées.
Les capteurs extrêmement sensibles enregistrent cette modification de l'oscillation du tube dans le temps et dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le « déphasage », une représentation directe de la quantité de liquide ou de gaz qui traverse actuellement le tube.
Plus la vitesse d'écoulement – et donc le débit total – sont importants, plus le déphasage du tube de mesure en oscillation est grand.
Mais le principe de mesure Coriolis ne s'arrête pas là ! Il permet également de déterminer simultanément la masse volumique du fluide en déplacement.
Pour ce faire, les capteurs mesurent la fréquence d'oscillation, c'est-à-dire le nombre de fois que le tube de mesure se déplace dans un sens et dans l'autre en une seconde.
L'animation montre qu'un tube rempli d'eau oscille plus qu'un tube rempli par exemple de miel, qui possède une masse volumique beaucoup plus élevée.
La fréquence d'oscillation est de ce fait une représentation directe de la masse volumique du fluide.
L'oscillation du tube permet de mesurer simultanément, mais indépendamment l'un de l'autre, la masse volumique et le débit.
Des développements constants ont permis à Endress+Hauser de révolutionner et d'améliorer la technologie de mesure par principe Coriolis.
Cette technologie reste unique, car c'est la seule qui permette de mesurer simultanément plusieurs variables de process dans les conduites - comme le débit massique et volumique, la masse volumique, la température et même la viscosité.
Nous avons une solution pour chaque application.
Endress+Hauser - votre fournisseur unique de technologie de mesure !