En savoir plus sur la précision de la mesure de température à l'aide de RTD (thermorésistances). Cette vidéo explique la norme internationale CEI 60751, qui définit trois classes de précision pour les capteurs PT100 : classe B, classe A et classe AA. La classe B présente une tolérance de ±0,75 °C à 100 °C (±1,35 °F à 212 °F), tandis que la classe A et la classe AA offrent respectivement des précisions de ±0,4 °C (±0,72 °F) et ±0,2 °C (±0,36 °F). Un autre facteur important qui influence la précision des thermorésistances est la configuration du câblage. Un raccordement 4 fils est recommandé pour une précision maximale, car elle compense les variations de résistance de ligne.
De manière générale : une planification appropriée est essentielle pour des mesures précises avec des thermorésistances !
Transcription de la vidéo
Aujourd'hui, nous allons parler de la précision de la mesure de la température à l'aide de thermorésistances. Classe A, classe B, technologies de câblage... Il y a un tas de choses à voir. La précision du capteur PT100 est inscrite dans une norme internationale. La norme internationale 60751. Vous y trouverez trois classes de précision. La première est la classe B. Toutes ces classes de précision se ressemblent. La meilleure précision possible est d'environ 0 degré Celsius, 32 degrés Fahrenheit, soit la température de fusion de la glace. À partir de ce point, on observe une ouverture en entonnoir avec des tolérances acceptées. Par exemple ici à la classe B à 100 degrés Celsius, la tolérance est d'environ +/- 0,75 degré. La suivante est bien entendu la classe A, qui est à peu près deux fois plus précise. Encore une fois, nous avons cette ouverture en entonnoir et comme vous le voyez, à 100 degrés nous avons 0,4 degré +/- de tolérance acceptée. Les clients ont demandé mieux pendant de nombreuses années mais vous le voyez, il n'y avait plus de lettre.
Que pouvaient faire les personnes ayant rédigé la norme ? Elles ont introduit une classe double A, qui est exactement trois fois mieux que la classe B. De nouveau, avec cette ouverture en entonnoir, vous voyez ici que nous avons environ +/- 0,4 degré dans ce type d'applications. En plus de cela, le type de raccordement du capteur est très important. Avec un simple raccordement à deux fils, la résistance propre des fils influence la mesure. Et si les fils sont métalliques, ils réagissent aussi aux changements de température. Il est donc vraiment déconseillé d'utiliser une mesure Pt100 avec cette technologie 2 fils, car la résistance du fil dégradera la précision de votre mesure.
Une meilleure solution est le raccordement dit 3 fils, qui fonctionne comme ceci. Le transmetteur mesure parfois ou constamment la résistance actuelle des fils. Ici dans cette boucle, nous mesurons deux fois la résistance du fil. Le transmetteur peut donc compenser avec le résultat mesuré dans la seconde boucle, qui correspond à deux fois la résistance du fil et le capteur lui-même. Cela fonctionne bien pour de nombreuses applications, si toutes ces résistances de fils sont vraiment identiques à tout moment. Cela ne peut pas être garanti pour des câbles très longs, pour les câbles à isolation minérale dépassant une certaine longueur et pour les changements de résistance, si les vis sont vraiment réglées avec la même force.
La meilleure méthode est donc la connexion quatre fils. Dans ce cas, le transmetteur fonctionne de manière différente, de sorte qu'il compense totalement les influences de la résistance des fils. Les résistances n'ont pas besoin d'être identiques, cela n'a pas d'importance. Elles sont totalement compensées. La meilleure précision peut donc être atteinte à l'aide de la connexion 4 fils. Si vous pensez que c'est là tout ce que vous devez savoir sur la précision de la mesure des thermorésistances, vous avez tort ! Les plus grosses erreurs peuvent être faites pendant la phase de planification. Rendez-vous dans la prochaine vidéo !