Chaque capteur Pt100 présente sa propre courbe caractéristique température/résistance du fait de petites variations de la qualité du platine et lors de la fabrication du capteur. Pour obtenir une mesure encore plus précise qu'avec le Pt100 classe AA, cette courbe peut être linéarisée avec exactitude pour chaque capteur à l'aide de l'équation de Callendar van Dusen (CvD). Cette courbe doit être décrite aussi précisément que possible pour atteindre le niveau de précision le plus élevé lors de la linéarisation des valeurs mesurées dans le transmetteur. Pour les résistances de platine (Pt/RTD), cette courbe est décrite à l'aide de l'équation Callendar van Dusen (CvD).
La précision du point de mesure complet, composé d'un capteur et d'un transmetteur, peut être optimisée en utilisant la technologie d'appairage capteur-transmetteur. L'équation CvD se présente ainsi : RT = R0[1+AT+BT²+CT³(T-100 °C)]. Les coefficients A, B et C pour une certaine gamme de température peuvent être dérivés d'un étalonnage avec au moins 3 points.
Si les constantes spécifiques de l'étalonnage du capteur de température sont entrées dans le transmetteur au lieu des coefficients standardisés de IEC 60751, le transmetteur linéarise la courbe de résistance/température spécifique pour le capteur raccordé.
Avantages
- Précision maximale sur une large gamme de mesure
- Exemple SANS appairage capteur-transmetteur : Pt100 classe AA avec transmetteur haute précision à 150 °C (302 °F) ±0,4 °C (±0,72 °F)
- Exemple AVEC appairage capteur-transmetteur : Pt100 appairé avec transmetteur haute précision à 150 °C (302 °F) ±0,18 °C (±0,324 °F)
- Alternative économique à des capteurs appairés, notamment à des températures supérieures à 100 °C (212 °F)
Transcription de la vidéo
Vous avez pris en compte les règles d'or pour l'installation d'une mesure de température industrielle et vous avez besoin d'encore plus de précision ? Nous devons nous intéresser aux méthodes de calcul et d'étalonnage. Imaginez que vous avez suivi toutes les règles d'or que vous avez vues dans les précédentes vidéos, mais vous avez besoin d'un niveau de précision supplémentaire. Que pouvez-vous faire pour obtenir cet écart de zéro virgule et quelque chose ? Vous devez vous tourner vers l'électronique ! La fonction d'un transmetteur de température est de convertir le signal primaire, qui peut être Ohm ou mV pour les thermorésistances ou les thermocouples, dans la valeur que vous souhaitez, Celsius ou Fahrenheit. Concentrons-nous á nouveau sur l'unité Ohm, sur les thermorésistances. Comment cela fonctionne-t-il ? La courbe idéale du Pt100 relative à la température est décrite dans la norme internationale IEC6751.
Ces valeurs idéales indiquent qu'à 138,5 Ohm, vous avez une lecture de 100 degrés Celsius. Le transmetteur convertit alors ce signal Ohm. En réalité, comme nous l'avons vu dans l'un des épisodes précédents, les classes A, B etc. forment un entonnoir. Il existe donc une plage de tolérance. Un vrai capteur peut être un peu différent. Cette petite différence pourrait être une valeur de non pas 138,5, mais 138,2. L'élément primaire indique 100 degrés Celsius, mais le transmetteur ne sait pas. Il va donc convertir ce signal en 99,2 car moins d'ohms = température inférieure. Si vous souhaitez une précision plus élevée, vous devez regarder plus en détail le capteur en lui-même. Éliminer l'erreur de mesure implique de comprendre le calcul qui se cache derrière. Le comportement réel de la température en fonction de la résistance est donné dans cette courbe. Pour n'en citer qu'un, le R0 est 100 ohms à zéro degrés Celsius multiplié par quelque-chose. Ces valeurs standard sont inscrites dans le transmetteur et cela fonctionne.
Mais si nous effectuons un étalonnage, avec trois ou cinq points, nous pouvons déterminer individuellement les valeurs de cette formule et inscrire le résultat de l'étalonnage dans le transmetteur. Il ne fonctionne alors plus avec des valeurs standard, mais avec les valeurs propres à ce capteur. La précision du résultat est ainsi plus élevée, car le transmetteur est désormais en mesure de savoir que ce capteur est différent. Il indiquera 100 degrés Celsius même si la résistance est un peu plus faible, car ces valeurs individuelles sont stockées. Les avantages : il n'y a plus cet effet entonnoir, par lequel la tolérance augmente avec la température ; nous avons une tolérance plus ou moins constante dans la gamme d'étalonnage. Vous devez donc nous indiquer les valeurs pour lesquelles vous souhaitez cet étalonnage. La précision est alors bien meilleure.
Le point négatif ici est que le capteur et le transmetteur ne doivent plus être séparés. Car le capteur est ajusté sur le transmetteur. Ils forme un tout. Si vous remplacez l'insert de mesure par un autre, les résultats ne peuvent pas être prédits. Ceci est une possibilité ! Nous appelons cela l'appairage capteur-transmetteur pour obtenir les derniers chiffres après la virgule pour plus de précision.